This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何测量 CC1312的传感器控制器功耗

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299913/cc1312r-how-to-measure-the-sensor-controller-power-consumption-of-the-cc1312

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACESysConfig

嗨、团队,

我想测量传感器控制器的功耗、但我遇到了以下问题:

问题1:可以使用软件 Sensor Controller Studio 调试 CC1312的传感器控制器、如何将代码永久下载到1312中?

问题2:如何通过电流表测试传感器控制器的功耗、我怎么知道?

问题3:如何打开/关闭外设  

谢谢!此致!

约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    1:请参阅我们有关该主题的 SimpleLink Academy: https://dev.ti.com/tirex/nodeContent?node=A__AddniPdrlDWP1siaPICBSw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST

    2:您可以使用 EnergyTrace 工具(https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf)、并将结果与数据表或 Sensor Controller Studio 帮助页面上的数字进行比较。

    3:您可以使用由 SensorController Studio 生成的文件中的 SCIF 框架中的 scifInit()和 scifUnit 方法。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    SysConfig 中是否没有与传感器控制器相关的配置? 例如 TDC、compa、compb、isrc、 等等  

    谢谢!此致!

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    实际上、SysConfig 中没有此类配置。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    1.在程序中调用 sleep()以让主 CPU 休眠,使功耗主要反映传感器控制器的功耗,该怎么做? 如何在裸机上编写以操作 SensorController、有没有教程?
    如何使主系统在项目中处于睡眠状态?
    ISRC、TDC 应注意此外设的功耗?

    谢谢!此致!

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    该教程位于我之前链接的 SimpleLink Academy 链接中。

    是否缺少信息?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    如何单独测量 C1312的传感器控制器功耗、可以使用电流表吗?  

    谢谢!此致!

    约兰德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolande:

    您无法单独测量传感器控制器功耗。

    您可以从 SDK 将传感器控制器固件加载到"empty"项目顶部、断开 LED 连接,并使用 EnergyTrace 工具等来观察功耗。

    在传感器控制器处于活动状态时、您应该会看到电流消耗约为900uA:

    此致、

    亚瑟