This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:欧洲的无线标准

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1300902/cc1101-the-wireless-standards-for-europe

器件型号:CC1101

您好!

我们需要 获得 欧洲无线标准 ETSI EN 300 220、对于 GFSK 调制解调器、我们的传输频率为433.92MHz、而通信速率为250kbps、

标准是433.050MHz 到433.790MHz、我们的带宽 超过了大约250kHz、因此请建议如何降低传输带宽、谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您可以将此频带与当前的占用带宽结合使用、但必须降低输出功率以满足功率频谱密度要求。 另一个选项是占空比。 无法将250kbps PHY 的占用通道带宽降低至250kHz。

    为什么您不为此使用868MHz 频带?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiatullah、

    我们需要 符合  ETSI EN 300 220标准、  如图所示、433.050MHz 至433.790MHz 频带存在问题、但我们的 传输频率为433.92MHz、这是 关于0.25MHz 的偏置;

    我们的 中心频率和占空比都与要求相匹配,而433MHz 和866MHz 都是我们的应用,启动 要求带宽>250kHz,功率密度小于13dBm/10kHz;

    现在我们只能降低带宽、因为我们无法降低功率级别、 GFSK 调制解调器的带宽为500kHz、速率为250kbps、

    我们需要知道如何减少 带宽、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    正如上面提到的、250kHz 的 RX BW 无法用于250kbps 的 FSK PHY。 您必须使用具有较低数据速率的 PHY。  

    868MHz 频段的要求与433 MHz 频段不同。 如果您使用说前先听和 自适应频率灵活性、则不必使用占空比。 此外、与只能以0dBm 功率传输的433MHz 频段不同、您可以+14dBm 功率传输。

    此致、

    Hg