This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:客户评估问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1299261/cc1120-customer-evaluation-questions

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1190

您好、专家、客户正在评估 CC1120产品。

他们有一些问题。

"我们正在寻找远距离通信解决方案。 我们希望添加外部 FEM、以便在美国市场的900MHz 中实现大于20dBm 的 TX 功率。
我们有关于 TI 900MHz 收发器的以下问题、
1.哪种芯片组支持天线分集? 收发器或 MCU 做出决策?
2.哪些芯片组支持外部 FEM?
3.什么是增强型无线电唤醒功能? 哪个芯片组支持该功能?
4. CC1120中的编码增益是什么? 编码增益中的数据速率限制是多少? 是否有任何其他芯片组支持它?
5.是否支持 CCA 或 LBT? 我们是否能够调整 CCA 或 LBT 的阈值、
6.最大有效载荷长度是多少? 是256字节吗?
7.相同数据速率下2GFSK 和4GFSK 之间的灵敏度差异是多少?
8.在 CC1120数据表第7页中,数据包模式和透明模式有何区别?
9.您是否有用于测量演示板灵敏度(1% BER)的射频驱动器?
10.您是否在900MHz 芯片组中添加了 LNA? 添加外部 LNA 后、900MHz 的最佳灵敏度是多少?"

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将回答与 SW/数据包引擎相关的问题、并让其他人回答其余问题:

    1)

    CC112x 支持天线分集。 有关详细信息、请参阅用户指南

    2)

    CC112x 支持增强 WOR、用户指南中介绍了该功能。

    5)

    CC112x 支持 CCA 和 LBT、阈值可编程。

    用户指南中介绍了该特性

    6)

    CC112x 支持无限数据包长度模式

    8)

    在数据包模式下、器件中的数据包引擎负责前导码和同步字插入/检测、CRC 计算等。

    在透明模式下、仅可在某个引脚上获取原始数据、并且 MCU 需要进行所有处理(不推荐)

    9)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    3)

    增强型无线电唤醒可使器件处于睡眠状态、并使用某些器件定期唤醒、在无需 MCU 任何帮助的情况下侦听传入数据包。   更多信息、请参阅技术参考手册的第9.6节。  https://www.ti.com/lit/ug/swru346b/swru346b.pdf? 

    4)

    CC112x 器件和 CC120x 器件上也支持编码增益。  有关编码增益的更多信息、请参阅以下主题。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/497100/cc1200-vs-cc1120-sensivity。  

    7)

    我们尚未测量我们器件的2-FSK 和4-FSK 之间的灵敏度差异。 通常、 在相同的数据速率下、与4FSK 调制相比、2-FSK 调制具有稍好的灵敏度。  

    10)

    我们将 CC1190与 CC1120和 CC1310一同用作 LNA。 使用 CC1190 作为前端模块时、我们可以将灵敏度提高1-2dB。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是无限数据包长度模式? 我在 C1120数据表中仅找到256字节 FIFO 缓冲器。
    CC1120是否支持用于控制 SE2425 FEM 的三个 IO 引脚?
    (请参阅随附文件:SE2435L_202412K.pdf)

    e2e.ti.com/.../SE2435L_5F00_202412K.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    数据包长度不受限制、使得器件设计能够发送和接收长于255字节的数据包。  有关更多信息、请参阅技术参考手册 swru295e 的第8.1.5节。

    CC1120有四个 GPIO、当 CSn 为低电平时、GPIO1用作 SPI 接口。 所有其他三个 GPIO 均可用作通用引脚。 不过、最好是 由 MCU 提供三个控制信号、以便有一些 GPIO 可用于调试。 我们拥有 CC1120和 CC1190的参考设计、该设计还需要三个控制信号。 请参阅以下链接中的参考设计。

    https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-CC1120-90#design-files

    此致、

    Hg