This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:RF 命令传输错误

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1302323/cc1354p10-rf-command-transmission-error

器件型号:CC1354P10

我正与一位客户合作定制我们的 TI 15.4协议栈示例、以满足他们的一些独特要求。 他们已经成功地对我们的2.4GHz 15.4堆栈示例进行了类似的修改、并且没有试图将同样的修改移植到低于1GHz。 这些解决方案最初针对低于1GHz 的 TI 15.4 Stack 示例、就像分别针对2.4GHz 那样。 他们正在使用的 PHY 是 APIMAC_200kbps_868MHz_PHY_133。

修改它们实质上负责 RF TX 命令的调度、而不是由我们的栈来执行。 它们正在使用 API rf_scheduleCmd()来调度其数据包。 但是、他们不会看到无线的有效数据包、并且回调收到错误。 但是、他们确实看到 PA 启用切换为高电平~1.5ms、这恰好对应于他们对数据包所期望的计时器持续时间。

传递到回调函数的事件掩码值(错误)为0x40000000 00000000。 这对应于 RF_EventCmdStopped (从 RFCC26X2.h 拉出)。 我们的内联代码注释指出:

由 RF_cancelCmd ()或 RF_flushCmd ()引起的正常命令终止。

客户不认为他们叫了 RF_cancelCmd ()或 RF_flushCmd ()。 我会要求他们多仔细研究这件事。 但是,除了调用 RF_cancelCmd ()或 RF_flushCmd ()的应用程序之外,是否可能由于任何其他原因接收此事件标志?

我要求他们对他们传递到 RF_ScheduleCommand 中的内容或 RF_OP 进行抓图。 我们是否应收集任何其他有用的信息来帮助确定正在发生的情况?

谢谢。

斯图尔特

[编辑]还有一点我忘记添加、这是一个具有 BLE 的 DMM 应用、但没有应导致中止的 BLE 活动。 他们不会扫描、广播或参与任何连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:  

    我检查了射频驱动器、似乎只有在命令取消或中止时才会发生该事件。

    。 但是、他们不会看到无线的有效数据包、并且回调收到错误。 但他们确实看到 PA 启用切换为高电平~1.5ms、这恰好对应于他们对数据包所期望的计时器持续时间。[/引号]

    这种行为很有趣。 只有在设备正在传输信号的情况下、PA 信号才应变为高电平。

    如果 PA 信号在一段时间内为高电平并且接近预期发射时间的末尾、此时如果命令确实被取消、那么他们应该看到他们正在观察到的行为。

    结果还反映了这种情况、其中该命令未传输完整的有效数据包、还返回事件 CmdStopped。

    此外、您可以在触发 DONE 回调后观察 RF_OP 的状态字段、该字段将随命令的状态更新。 如果它还提到命令 stopped、那么它确实是 stopped。 如果应用程序不这么做、它在堆栈代码的其他位置被停止。  

    此致、

    SID