This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:可能/如何在 P1-launchbads 上运行开线程示例代码?

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1302771/launchxl-cc1352p-possible-how-to-run-open-thread-example-code-on-p1-launchbads

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P

您好!

我们  手头有很多 P1型号的 LAUNCHXL-CC1352P、想要测试它们的 Open-Thread 示例项目、但似乎没有一个好方法可以做到这一点。 Resource Explorer 中的 P1 launchpad 下未列出开线程示例工程。 如果我们导出基于 P2的项目、然后尝试将射频设计更改为 P1、则会出现如下错误:

在 syscfg 中似乎无法将电路板从 P2更改为 P1。

我们是否必须订购一组 P2 LaunchPad、然后等待它们进入、然后才能测试打开的线程示例项目?

提前感谢、

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    我将就此向我们的线程专家寻求帮助。 我不知道为什么它在 CC1352P1板上不起作用。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    我从专家那里得到了建议。 则可以 节省布板空间。 (将 TX 功率设置为5dBm 或更低)、您可以使用 CC1352P1 Launchxl 板上适用于 CC1352P-2示例的线程示例。

    此致、

    SID