This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC115L:带 MSPM0的 CC115L 接口

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC115L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1302202/cc115l-cc115l-interface-with-mspm0

器件型号:CC115L

大家好!

目前我使用的是带有 MSPM0的 CC115l、并且很难发送一些消息。 我已通过 CC 调试器使用 SmartRF 评估电路、并成功与一个传统射频接收器配合使用。

您能否重新查看我的以下代码、并帮助开发适当的程序流。

此致

Staneslousee2e.ti.com/.../spi_5F00_peripheral_5F00_echo_5F00_interrupts.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    这看起来像是在 MSP 上运行的代码。 我将其分配给 MSP 组织。  

    如果您提出具体问题、更有可能在此论坛上获得更好的帮助。 例如、在您的情况下、请更加具体地描述您看到的行为(状态/错误)等。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我看了你的代码,有几件事你需要检查.

    首先、您应首先使用 SmartRF Studio 提供的设置列表配置对讲机。

    请勿按照 Studio 的建议写入其他寄存器。

    例如、您想用这些寄存器做什么?:


    0x7E、0x3F、
    0x00、0x84、

    另外、我不明白您对"芯片选择"的使用。

    例如发送选通信号命令时、您不会设置/清除芯片选择。

    若要无线发送7字节数据包(没有长度字节)、需要执行以下步骤:

    // Pseudo code
    
    // Reset radio
    trxSpiCmdStrobe(CC1101_SRES);
    
    // Write registers to radio
    for(uint16 i = 0; i < (sizeof(preferredSettings)/sizeof(registerSetting_t)); i++)
    {
        writeByte = preferredSettings[i].data;
        cc1101SpiWriteReg(preferredSettings[i].addr, &writeByte, 1);
    }
    
    cc1101SpiWriteReg(CC1101_PA_TABLE0, paTable, sizeof(paTable));
    
    // Write packet to TX FIFO
    cc1101SpiWriteTxFifo(txBuffer,sizeof(txBuffer));
    
    // Strobe TX to send packet
    trxSpiCmdStrobe(CC1101_STX);
    
    // Wait for falling edge of GPIO0 (packet sent)
    
    

    首先使用 SmartRF Studio 中已知良好的设置。

    以下是针对2.4kbps 的设置、修改为支持固定的数据包长度(因为您的数据包不包含长度字节):

    static const registerSetting_t preferredSettings[]=
    {
        {CC115L_IOCFG2, 0x2E},
        {CC115L_IOCFG0, 0x06},
        {CC115L_FIFOTHR, 0x47},
        {CC115L_PKTLEN, 0x07},
        {CC115L_PKTCTRL0, 0x04},
        {CC115L_FREQ2, 0x21},
        {CC115L_FREQ1, 0x62},
        {CC115L_FREQ0, 0x76},
        {CC115L_MDMCFG4, 0xF6},
        {CC115L_MDMCFG3, 0x83},
        {CC115L_MDMCFG2, 0x13},
        {CC115L_DEVIATN, 0x15},
        {CC115L_MCSM0, 0x18},
        {CC115L_RESERVED_0X20, 0xFB},
        {CC115L_FSCAL3, 0xE9},
        {CC115L_FSCAL2, 0x2A},
        {CC115L_FSCAL1, 0x00},
        {CC115L_FSCAL0, 0x1F},
        {CC115L_TEST2, 0x81},
        {CC115L_TEST1, 0x35},
        {CC115L_TEST0, 0x09},
    };
    
    
    
    

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:  

    感谢您的答复、我知道您的观点、 用于 PA 的0x7E、0x3F 不是设置电源的方式?

    在您之前提到过这些修改之后、我将进一步更新。

    此致

    斯坦尼斯卢斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x7E 试图告知 PA 表您正在进行突发访问、突发访问会持续到 CSn 再次拉高。 这意味着您正在尝试 将3个字节(0x3F、0x00、0x84)写入2个字节的表。

    请参阅 数据表中的5.5.6 PATABLE 访问、了解如何对 PA 表进行编程。

    Siri