This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:传输功率调整计算

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1301696/launchxl-cc13-90-transmission-power-adjustment-calculation

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310

您好!

不确定标题是否传达了我的问题。 以下是我正在努力实现的目标:

我们在两个固定位置安装了两个对讲机(A 和 B)。 当对讲机 A 的传输功率设置为26dBm 时、接收对讲机(B)测得的 RSSI 平均值为-35dBm。 显然、在无线电 A 上设置的传输功率已绰绰有余、我们希望降低功率以延长电池寿命、并避免附近其它无线电发生饱和。

对此、我有两个问题:

1) 1)接收对讲机(B)测量的确保可靠通信的最低 RSSI 是多少? CC1310在50kbps 时的规定接收器灵敏度为-110dBm、加上 CC1190上 LNA 产生的增益为2dBm。 当接收无线电测得的平均 RSSI 约为-70~-80dBm 时、我们是否能期待可靠的通信? 我知道这可能会受到安装环境噪声的影响、但经验法则仍然很有帮助。

2) 2)我们如何计算要降低的传输功率?  -35dBM (当前 RSSI)--70dBm (可靠通信所需的最低 RSSI)?

请提前告知并表示感谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您看看 https://www.ti.com/tool/的 RF-RANGE-ESTIMATOR、 计算中包括 TI 使用的裕度。 裕度是一个安装裕度,主要是因为你可能有负面干扰的一些地方等。 您还应查看您要安装的噪声级别、因为例如、Chine 和 India、某些地方具有非常高的本底噪声。 您还可以考虑一种动态方法、在这种方法中、您首先处于低电平、如果无法建立连接、则增加输出功率、直到您建立连接。

    请注意、对于 CC1310 + CC1190、PA 表受到限制、这意味着您将无法将输出功率降低太多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 距离估算器可以提供很大帮助。 但我希望可以找到一种简单的计算方法。