This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:如果无线电退出 RX 模式、RSSI0寄存器 CARRIER_SENSE_VALID 位是否会自动取消置位?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1303455/cc1200-does-rssi0-register-carrier_sense_valid-bit-automatically-de-assert-if-the-radio-exits-rx-mode

器件型号:CC1200

您好!

上下文是实施说前先听式传输算法。

由于我们希望在 TX 尝试失败之间(即检测到载波时)将无线电置于空闲状态、因此我们实施了自己的重试策略、而不是使用 CC1200提供的内置"继续侦听并尝试发送、直到成功"方法。

从根本上而言、我想知道 RSSI0 CARRIER_SENSE_VALID 位是否在 CC1200不处于 RX 模式的任何时候被保证指示"无效"?

示例:

1)。 假设要传输的新数据包被压入某个基于 MCU 的队列中进行 TX 数据包

2)。 我们的 CC1200驱动器会收到队列中待处理的 TX 数据包的通知、并且先前的所有传输都已完成(或这是第一个)、因此 TX FIFO 应为空、等等

3)。 我们的 CC1200驱动器会在 CC1200上选通 RX 模式(如果它尚未处于 RX 模式、并且也未处于某些错误状态、例如 RX_FIFO_ERROR 或 TX_FIFO_ERROR)  

4) 4) CC1200现在应该处于 RX 模式或进入 RX 模式(例如通过校准或趋稳?)

5)我们的 CC1200驱动程序将数据包数据排入 TX 队列、并将数据和数据包元数据推送到 TX FIFO

6)我们的 CC1200驱动器设置自己与这个新 TX 相关的状态(监视和控制等)

7) 7)我们的 CC1200驱动程序现在测试 RSSI0载波传感有效位

  7.1)如果载波侦听有效"无效"、则我们会暂停执行、以获得可能的最大 CS 有效时间(在我们的配置中为~940us)

    7.1.1)我们重置载波侦听有效  

    7.1.2)如果载波侦听有效仍指示"无效"、则我们中止此 TX 尝试

8)***此时***如果载波侦听有效指示"CS 有效",则我们假定 CC1200仍必须处于 RX 模式(读取 RSSI0寄存器时)

  并且我们可以安全地选通 TX、前提是以下步骤9)将按预期运行

9)我们的 CC1200驱动器现在会选通 TX 模式、并让 TX-ON-CCA-FAIL 机制发送或 TX-ON-CCA-FAIL TX、从而让事情照常进行

在上面的示例中、第(8)点的假设是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不正确的。 您可以在执行数据包测试时通过监控引脚上的信号来查看此情况。 此信号在进入 RX 后一位生效、然后一直保持有效直到下一个进入 RX。 例如、当您因空闲选通或收到数据包而进入空闲状态时、此标志位不会失效。

    Br

    Siri