This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:大规模生产测试和输出功率值

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1200EMK-420-470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1293883/cc110l-mass-production-testing-and-output-power-values

器件型号:CC110L
主题中讨论的其他器件: CC1200EMK-420-470

您好!

我有一个关于射频收发器 CC110L 的大规模生产测试的问题。 在数据表的"射频发射"部分、对于最高设置下的输出功率、仅提供典型值。 我对基于最小 TX 功率值而不是典型值进行设计感兴趣。

您能否确认此 IC 的大规模生产测试方法并提供有关输出功率值范围的信息?

谢谢。
巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、
    我需要一些时间来收集这些信息(我还需要确认我们可以在公共论坛上分享哪些信息)-请预计在星期五之前更新、但如果可能、我会尝试先将其提供给您。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    谢谢你。 我期待收到您的回复。

    此致、

    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    您计划使用什么频段?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我的计划是使用433MHz。

    此致!

    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我只是想跟进这个话题。

    谢谢。

    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常不会测量绝对输出功率、或者换句话说、很可能不会以 dBm 为单位测量输出功率、因此我怀疑您会发现该数字有用。 此外、为了遵守某些法规、您通常需要知道最大数量、这意味着使用最小数量可能会在以后产生一些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这些法规、但我想知道的是将 TX 功率设置为最大值时此 IC 的最小 TX 功率。 这可以帮助我首先考虑覆盖范围的最坏情况、还可以在我的 PCBA 大规模生产测试中考虑这一点。  

    我认为应该有一个针对此 IC 输出功率的大规模生产测试案例。 如果 IC 无法达到最小值、TI 将不会出售!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    我已经做了一些挖掘、我可以提供的最有用的数据是特征数据。

    与此数据相关的要点如下:

    • 射频性能取决于许多因素。 使用的参考设计非常重要(由于射频匹配)、并且工作温度/电压也是主要因素(如下所示)、这就是我们在数据表中明确列出典型性能的原因。 特性数据将更全面地 指示不同条件下的性能、而不是保证。
    • 相关章节列出了数据表中给定数据集的参考设计和条件。 典型数据是从更宽的数据集提取的。
    • 对于 TX 测试、使用的器件总数是故意偏斜的、以涵盖工艺角以及一组典型器件。 然后在一系列 PHY 上针对该器件组装进行温度和电压测试-这些表征的 PHY 随后会作为建议设置列在 SmartRF Studio 中。

    实现 433.92 MHz 又实用的 +10dBm  PA 表设置(0xC0)、在整个测试总体中测量以下值:

    1.83V:

    温度(°C) 最小输出功率(dBm) 平均 输出功率(dBm) 最大 输出功率(dBm)
    -40 10.34 10.43 10.57
    25 9.84 9.92 10.03
    85 9.37 9.44 9.54

    3V:

    温度(°C) 最小输出功率(dBm) 平均 输出功率(dBm) 最大 输出功率(dBm)
    -40 10.65 10.81 11.02
    25 10.24 10.34 10.54
    85 9.80 9.92 10.10

    3.6V:

    温度(°C) 最小输出功率(dBm) 平均 输出功率(dBm) 最大 输出功率(dBm)
    -40 10.64 10.81 11.02
    25 10.24 10.35 10.55
    85 9.80 9.92 10.10

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您提供信息。 这些似乎是研发数据、我仍然对 TX 输出功率的大规模生产测试很好奇。 是否有最低功耗测试? 不是要寻找最大值、而是最小值。

    此致!

    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法以这种方式测试各个器件-您需要额外的射频匹配、即安装在参考设计上。

    在制造厂中、生产测试会根据特定器件将器件寄存器值修整到特定的阈值范围内(或拒绝给定器件)、但这通常涉及 电流测量而不是输出功率测量(以 dBm 为单位)。  您的设计也会影响输出功率、包括天线设计。

    因此、 这种数据通常用于检查特定批次的器件以调查特定问题、而不是能够提供输出功率的最小值/最大值。

    特性数据非常适合用作使用推荐参考设计的输出功率值范围的参考。 如果这些器件通过了生产测试、则应提供表征期间测量的值范围。

    对于您的生产测试、我们建议使用提供的特性数据作为指示、但 如果您根据参考进行任何更改、也必须考虑您的特定设计。

    此致、

    扎克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、  

    感谢您的及时响应和抽出宝贵的时间。 我理解您的观点、但我对具有匹配电路和天线(如 CC1200EMK-420-470)的射频评估套件的大规模生产测试有疑问。 是否对这些器件进行了输出功率测试? 我想了解您的测试方法、以便为我的器件实施类似的过程。

    谢谢。
    巴巴克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Babak、

    我需要检查此内容-我们确实为后续的电路板(我们的 LaunchPad 平台)推荐了生产测试、因此我下周会提供有关我们评估套件的这些信息(查找此信息比测量数据更快)。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得我们已经为此编制了一份应用手册:  

    SWRA468  (无线技术产品的最终测试注意事项): https://www.ti.com/lit/swra468

    本指南提供了为您的产品推荐的大容量测试程序的指导原则。

    如前所述、射频性能将取决于您的特定设计、并通过特性数据指示预期的性能。 IC 本身会如上所述进行筛选、但元件容差、PCB 容差和其他制造差异会对性能产生影响、因此无法提供超出特性数据的精确输出功率范围。

    您始终可以使用以下工具提交您的设计供(机密)审核  低于1GHz 设计审查提交:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS 、可在制造电路板原型之前让您对设计充满信心。

    希望这有助于您的生产流程!

    此致、

    扎克