This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:Uniflash 会占用巨大的磁盘空间

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1304644/cc1352r-uniflash-consuming-enormous-diskspace

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们在 HIL 测试床中使用的是 uniflash v8.1.0.4125。

几年后、我们注意到`/home/user/.ti`下的`TICloudAgent`文件夹已大幅增长(76GB)。

文件夹结构如下

```
/home/user/.ti/TICloudAgent
├──0
│  ├──0
│  ├──1
│  ├──2
│  ├──3
│  ├──4
│  ├──5
│  ├──6
│  ├──7
│  ├──dmp
│  └──键
└──1
├──0
├──1
├──2
├──3
├──4
├──5
├──6
├──7
├──dmp
└──键
```

是否有任何想法可能会发生什么情况、或者我们的行为有误?

删除部分或全部文件/文件夹是否安全?


提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /home/user/.ti/TICloudAgent/
    ├── 0
    │   ├── 0
    │   ├── 1
    │   ├── 2
    │   ├── 3
    │   ├── 4
    │   ├── 5
    │   ├── 6
    │   ├── 7
    │   ├── dmp
    │   └── key
    └── 1
        ├── 0
        ├── 1
        ├── 2
        ├── 3
        ├── 4
        ├── 5
        ├── 6
        ├── 7
        ├── dmp
        └── key


    抱歉、文件夹结构不正确、上面是正确的视图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    发展迅猛(76GB)。[/报价]

    76 Gb ? 与76 GB 相同?? 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确76GB

    填充了类似`8632944370859379065.cache 10048904735882855815.cache.valid`的文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除整个 /home/user/.ti/TICloudAgent 文件夹是安全的。 它只是一个缓存文件夹、有时将其清除实际上可能是有益的。

    至于为什么文件夹的内容如此之大、在极少数的极端情况下、会发生这种情况、其中缓存了太多数据。 清理高速缓存后、请告知我们它的大小是否再次变大。 超过500余种 Mb 我认为会太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、当缓存增长到500MB 以上时、将在此处继续发布