This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:时间同步精度

Guru**** 2619125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1298721/lp-em-cc1354p10-time-synchronization-accuracy

器件型号:LP-EM-CC1354P10

您好!

我对时间同步精度有疑问。

我们正在尝试 Rx 在 Launchpad (LP-EM-CC1354P10-1)上测试"rfSynchronizedPacketTx/LaunchDemo"。

Launchpad 使用48 MHz 外部晶体振荡器(TZ3780AAAO44)、但是否可以在同步处理后测量约1ms 的时间?

有一种方法可以通过 Windows 根据终端等上的时间戳进行反向计算、但我们知道操作系统端的应用操作精度仅为1ms。

 

此致、