This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311R3迁移指南

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1311R3, CC1311P3, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1305620/cc1311r3-cc1311r3-migration-guide

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件: CC1311P3、SysConfig、 CC1312R7

我将按照"CC13x1x3或 CC26x1x3的移植软件示例"指南来为 CC1311R3创建一个工程:

https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98/docs/ti154stack/html/cc13xx_cc26xx/software-on-cc13x1x-26x1x.html#cc1311r3

该指南说明如何创建一个名为 LP_CC1311P3.syscfg.json 的文件、并在.syscfg 文件中将 LP_CC1311P3替换为 LP_CC1311R3。 但是、当我打开 SysConfig 时、会显示以下消息:

似乎 SysConfig 无法找到 json 文件。

然后、我将 json 文件重命名为 LP_CC1311R3.syscfg.json、SysConfig 正常打开、工程编译正常。 我想知道这是否是迁移指南中的拼写错误? json 文件名应该是 LP_CC1311R3.syscfg.json、而不是 LP_CC1311P3.syscfg.json?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    是的、您是正确的、这是一个拼写错误。  

    但我建议将 CC1311R3板级配置文件基于 CC1312 LP 板级配置文件、如文本所示。 (不是您在帖子中所说的 CC1311P3 LP。) 原因是 CC1311P3具有额外的 PA、因此与 CC1311R3引脚不兼容。

    感谢您指出错误!

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您确认这一点。

    是的、我使用的是基于 CC1312R7的板级配置文件、方法是复制 json 文件并将其重命名为 LP_CC1311R3.syscfg.json。

    您是否会提交一个请求单来修复未来 SDK 版本中的拼写错误?

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    我能够复制您看到的内容、并且我们将使用正确的步骤更新文档。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    非常棒!

    此致、

    沭阳