This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:在解密数据块时在单个操作中加密时可进行 AES-GCM 标签验证

Guru**** 2619105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1305245/cc1352p7-aes-gcm-tag-verification-when-encrypting-in-single-operation-while-decrypting-in-chunks

器件型号:CC1352P7

我正在处理一个 BIM、BIM 要从外部闪存加载应用程序映像、并使用 AES256-GMC96进行加密。
在一个操作中对映像进行签名和加密。

在器件上解密图像时、会对图像进行区块解密、首先创建用于验证签名的哈希算法、然后在验证签名后、在从外部闪存复制到内部闪存时会再次对签名进行区块解密。 这很正常。

我还想使用的是验证标签。  crypto_AESCTL_SAVE_context 似乎是解密区块时要设置的标志、但需要为计算出的整个图像设置标签。
以下代码是基于  AESGCMCC26XX.c 的工作代码、不适用于标签验证。 我 认为 AESSetCtrl ()函数应该在 AES_GCM_Decrypt_enable ()函数中,但不能理解这一点。 任何提示都会很感激。

int aes_gcm_decrypt_enable(uint8_t* aes256_key, uint8_t* iv)
{
    if (crypto_module_powered)
    {
        // Something has gone wrong
        aes_gcm_decrypt_disable();
    }

    if (!crypto_module_powered)
    {
        PRCMPowerDomainOn(PRCM_PERIPH_CRYPTO);
        while (PRCMPowerDomainsAllOn(PRCM_PERIPH_CRYPTO) != PRCM_DOMAIN_POWER_ON);

        PRCMPeripheralRunEnable(PRCM_PERIPH_CRYPTO);
        PRCMLoadSet();
        while (!PRCMLoadGet());

        crypto_module_powered = true;
    }

    AESInvalidateKey(AES_KEY_AREA_6);
    AESInvalidateKey(AES_KEY_AREA_7);

    // Load AES-256 key
    if (AESWriteToKeyStore(aes256_key, AES256_KEY_LENGTH, AES_KEY_AREA_6) != AES_SUCCESS)
    {
        return EXIT_FAILURE;
    }

    // Load IV (nonce)
    HWREG(CRYPTO_BASE + CRYPTO_O_AESIV0) = ((uint32_t *)iv)[0];
    HWREG(CRYPTO_BASE + CRYPTO_O_AESIV1) = ((uint32_t *)iv)[1];
    HWREG(CRYPTO_BASE + CRYPTO_O_AESIV2) = ((uint32_t *)iv)[2];

    chiper_block_count = 1;

    return EXIT_SUCCESS;
}

int aes_gcm_decrypt_chunk(uint8_t* data, uint16_t data_length)
{
    if (chiper_block_count == 0)
    {
        return EXIT_FAILURE;
    }

    if (data_length > AES_GCM_MAX_CHUNK_LENGTH)
    {
        return EXIT_FAILURE;
    }

    IntDisable(INT_CRYPTO_RESULT_AVAIL_IRQ);

    AESSelectAlgorithm(AES_ALGSEL_AES);

    if (AESReadFromKeyStore(AES_KEY_AREA_6) != AES_SUCCESS)
    {
        return EXIT_FAILURE;
    }

    uint32_t aesCtrl = CRYPTO_AESCTL_GCM_M |
                       CRYPTO_AESCTL_CTR |
                       CRYPTO_AESCTL_SAVE_CONTEXT |
                       CRYPTO_AESCTL_CTR_WIDTH_32_BIT;
    AESSetCtrl(aesCtrl);

    // Big endian counter value
    HWREG(CRYPTO_BASE + CRYPTO_O_AESIV3) = (uint32_t)(((chiper_block_count & 0x00FF) << 24) |
                                                      ((chiper_block_count & 0xFF00) << 8));

    // Calculate for next chunk
    chiper_block_count += (data_length / AES_GCM_CHIPER_BLOCK_LENGTH);

    AESSetDataLength(data_length);
    AESSetAuthLength(0);

    AESStartDMAOperation(data, data_length, decrypt_buf, data_length);

    if(AESWaitForIRQFlags(AES_RESULT_RDY | AES_DMA_BUS_ERR) & AES_DMA_BUS_ERR)
    {
        return EXIT_FAILURE;
    }

    // Make sure to also clear DMA_IN_DONE even if there is no authenticated data
    AESIntClear(AES_RESULT_RDY | AES_DMA_IN_DONE | AES_DMA_BUS_ERR);

    memcpy(data, decrypt_buf, data_length);

    return EXIT_SUCCESS;
}

void aes_gcm_decrypt_disable(void)
{
    AESInvalidateKey(AES_KEY_AREA_6);
    AESInvalidateKey(AES_KEY_AREA_7);

    // Power down crypto module sub modules.
    AESSelectAlgorithm(0x00);

    if (crypto_module_powered)
    {
        PRCMPowerDomainOff(PRCM_PERIPH_CRYPTO);
        while (PRCMPowerDomainsAllOff(PRCM_PERIPH_CRYPTO) != PRCM_DOMAIN_POWER_OFF);

        crypto_module_powered = false;
    }
}

此致 Erlend

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erlend:

    我将通过直接消息与您联系。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢项目 Arthur 的示例、但我认为它不会让我与我所挣扎的事情有任何相似之处。

    当解密按块完成时、可以使用标志 CRYPTO_AESCTL_SAVE_CONTEXT、或通过其他方式、仍会生成与在单个操作中进行解密时相同的标签?

    我在上面执行的方式,由加密模块生成的标签仅对块解密有效,不能与加密图像时生成的标签进行比较。

    此致、
    埃伦特