This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3 MCU 的 SPI 编程和引导的可行性

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1306141/cc1311p3-feasibility-of-spi-programming-and-booting-for-cc1311p3-mcu

器件型号:CC1311P3
主题中讨论的其他器件: CC2538

您好、TI 社区:

我想针对我们即将开展的项目澄清几个要点、即我们打算利用您的低于1GHz 无线 CC1311P3 MCU 系列。

  1. 我们选择了 CC1311P3、该器件提供26个 GPIO、其中包括6个具有高驱动能力的 GPIO、专为 JTAG 接口(用于编程目的)而设计。 我们能否同时将这些引脚用于 GPIO 和 JTAG 功能? 如果可能、我们是否需要意识到任何其他步骤或注意事项来满足这些要求?
  2. 对于使用 CC1311P3 MCU 的新制造电路板、芯片是预先加载了引导加载程序、还是我们需要首次加载引导加载程序?
  3. 我们正在探索在全新生产的电路板上借助主机处理器通过 SPI 对电路板进行编程和引导的选项。 根据某些文档、这似乎是可行的(参考:CC2538 ROM 文档)。 您能否确认该方法的可行性?

请协助澄清这些问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhamm:

    1.如果要在应用程序中不使用 JTAG 时使用 JTAG Dios。 可以使用引脚26和27。 但引脚24和25不能用作 GPIO。  

    CC1311P3 ROM 已经包含一个可用于对器件进行编程的串行引导加载程序。

     

    3.应用手册> https://www.ti.com/lit/an/swra466d/swra466d.pdf

    仍然有效。 但请注意、该应用手册仅讨论用于编程的 UART、但可以使用相同的原理 、并可使用 SPI 对器件进行编程。

    此致

    SID