您好、专家!
目前我使用的是 CC1352r、我尝试关闭 UART 以降低功耗、在 尝试取消 UART 时出现了问题、读取请检查下面的代码
rf_yield (rfHandle);
display_printf (handle、0、0、"RX_Closed");
UART2_readCancel (UART);
UART2_rxDisable (UART);
display_printf (handle、0、0、"uart_closed");
UART2_Close (UART);
display_printf (handle、0、0、"all_ok");
我 在串行日志中看到 RX_CLOSED、但器件无法从 UART2_readCancel 函数退出、
UART2_Params_init (&uartParams);
uartParams.readMode = UART2_Mode_callback;
uartParams.readCallback = callbackFxn;
uartParams.baudrate = 9600;
uartParams.readReturnMode = UART2_ReadReturnMode_partial;
请告诉我需要执行什么操作才能进入低功耗、这里我使用了 rfUARTBridge 示例中使用的 UART_CALLBACK 没有信标...
此致
苏里亚