This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:应用问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1307747/cc1312r-application-issues

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:WMBUSCC1310

您好!

WMbus 产品。

使用 CC1312 下载了 wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1。

但示例是 CC1310、是否有 CC1312的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在查看哪些文件? 我下载了  wmbus_cc13x2_rtos_1_0_1、它看起来好像适用于 CC13x2

    对于 TI:"支持的产品..."下的文本 看起来不正确的 CC13x0和 CC13x2下载内容是否相同?