Thread 中讨论的其他器件:SysBios、 SysConfig
大家好!
我最近将我们在一个市场中使用的 SDK 从4.10.0.78更新到5.20.0.52。
我使用了 simple_peripheral_oad_offchip_CC13X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 项目进行定向。
其中使用了堆配置 OSAL、就像我到目前为止见过的任何其他示例工程中一样。
更新后的应用程序运行稳定、这是我能知道的、但只有在使用 OSAL 配置时才运行。 在 SDK 4.10中、我们使用了 heapmem 配置。
使用 SDK 5.20和 Heapmem 时、一旦我尝试连接、应用程序就会崩溃。 似乎断言处理程序随硬件错误被调用。
有趣的是、我们的应用调试编译仍然以 heaptrack 配置运行。
我的理解是,heapmem 只是提供了一些调试的可能性 ROV,而 OSAL 是"基本的"?
然而,如果应用程序正在粉碎与 heapmem 我担心,这是一些错误的配置的结果,其他地方。
感谢您的帮助。