This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:全双工通信和混频器控制

Guru**** 2619095 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1308447/cc1352r-full-duplex-communication-and-mixer-control

器件型号:CC1352R

您好!

SimpleLink CC1352R 是否在任何频段中支持全双工模式? 如果需要、如何进行配置? 如果否、建议使用 支持全双工模式的低于1GHz 无线 MCU 模块。

是否有方法控制射频内核中的混频器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 CC11xx、CC12xx 和 CC13xx 产品均为半双工。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    TI 是否有任何低于1GHz 或2.4GHz 的无线产品(收发器或无线 MCU)可以支持全双工通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、如前所述、我们的所有产品都是半双工

    Siri