This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Sensor Controller Studio 调试器执行任务超时

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1308540/cc1312r-sensor-controller-studio-debugger-execution-task-time-out

器件型号:CC1312R

您好!

我有一项传感器控制器任务、等待 ADC 读数趋于稳定。 它是一个自动校准应用程序、重复6种输入设置、由模拟开关通过 SPI 控制。 整个过程可能需要长达20秒。

使用 SC Studio 任务调试器、我收到执行超时(卡住)错误、并且一切停止。 调试器对于调试接口电路非常有用、因此我需要找到解决方法。

我有2个问题:

  1. 执行任务调试器超时多长时间?
  2. 是否有复位计时器的操作?

非常感谢您提供任何帮助、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是否已在"帮助查看器"中阅读本节:

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有找到"首选项"面板(文件->首选项)。 很多有用的东西。 感谢您的帮助、感谢您的耐心等待。