This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:低于1GHz RX 优化的滤波器带宽

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1309359/cc1352p-sub-1ghz-rx-optimized-filter-bandwidth

器件型号:CC1352P

您好!

我们基于 CC1352P 开发了一款定制电路板。

对于低于1GHz、我们使用以下无线电设置:

//频率:868.00000 MHz

//数据格式:串行模式禁用

//偏差:5.000kHz

//数据包长度配置:变量

//最大数据包长度:255

//数据包长度:20

//数据包数据:255

//前导码计数:4字节

//前导码模式:发送0作为第一个前导码位

// RX 滤波器 BW:34.1kHz

//符号速率:19.99969 kBaud

//同步字:0x930b51de

根据文档"为 CC13xx 系列的新 PHY 寻找设置",  

建议的 RX BW:

RX BW > SBW + 4∗XTALppm∗FRF

我们的晶振精度是10ppm ,所以推荐的 RX 滤波器 BW 应该是  30kHz+34kHz=64kHz,而不是我们现在使用的34.1kHz。

由于我们的器件已经投入量产、因此我的问题是:

将 RX 滤波器增加到68.3kHz (最接近64kHz)是否有任何缺点  ?

 e2e.ti.com/.../0827.ti_5F00_radio_5F00_config.c