This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:需要设计支持

Guru**** 2556540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC-ANTENNA-DK2, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1296222/cc1352p-need-design-support

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352RCC-Antenna-DK2

尊敬的专家:

我们想  使用 cc1352-p1升级基于 cc1352r 的器件、从而实现20dBm。这里、我们对天线设计有一些疑问、

1、 SKY13317-373射频开关的用途是低功耗还是什么?

2.如何为双频带(低于1和 BLE)和20dBm 设计不带 PCB 天线的定制板。

此致

苏里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    1.射频开关在三条射频路径之间提供隔离、提高射频性能。 由于2.4GHz 接近868 MHz 频带频率的三次谐波、因此如果直接连接到天线输入、能量可以在两条路径之间进行耦合(即谐波泄漏会降低性能)。 因此、开关对于系统性能而言是必需的、如果使用多个射频输出、强烈建议将其包含在设计中。

    2.我建议查看  第5部分  共  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640 以及  SWRA161  (AN058 -天线选择指南): https://www.ti.com/lit/swra161 、了解有关如何使用不同天线设计(包括不同天线类型)的信息。

    您对天线设计有何疑问? 它已通过广泛测试、成功应用于许多客户设计中、其性能(包括测量数据)记录在应用手册中  SWRA161 (见上文)。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    很抱歉这么晚才回复、
    我们此处不能使用 PCB 天线、那么如何将单个外部天线用于 BLE 和射频。

    我们想设计单独的天线、例如用于 BLE 的 PCB 天线和用于射频的外部天线、这样我就提出了有关开关 的问题。。。我们一直想使用功率放大器(20dBm)、所以请告诉我我们将要做什么。

    另外、如果同时使用射频和 BLE 存在问题、请告诉我如何 测试 rfDualModeRx/Tx 和 rfUARTBridge 示例代码...  

    此致

    苏里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    https://www.ti.com/tool/CC-ANTENNA-DK2 具有 Fractus 天线推荐的双频带芯片天线。 请参阅设计#3 ( 第2.1.3节 )、共

    SWRA476  (CC-Antenna-DK2和天线测量结果汇总): https://www.ti.com/lit/swra496

    如果使用双频带天线、则需要在射频路径和天线路径之间使用射频开关、如我初始回复的第1点所述。

    如果您为 Sub-1GHz 和2.4GHz 使用单独的天线、则需要 Sub-1GHz、+14dBm 端口和+20dBm 端口的开关、 但不适用于+5dBm、2.4GHz 端口(因为+5dBm、2.4GHz 路径将路由到单独的天线)。

    始终建议在天线部分(在射频匹配之后)包含 π 型滤波器、以便允许对天线进行额外调谐以提高性能(按照上面链接的 SWRA161中的建议)。 有关天线选择的信息、请参阅 SWRA476和 SWRA161、具体取决于您的要求。

    CC1352P 能够在任何给定的时间、在 TX 或 RX 中以单个频带发送或接收数据-无法实现全双工操作。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、


    感谢提供详细说明、下图显示了 CC1352-P1天线设计  

    在这里、我想设计2.4GHz 的 PCB 天线、而下面的天线仅适用于低于1GHz 的20dBm、因此我不想使用连接低于1_GHz_RF_P 和低于1_GHz_RF_N 引脚(引脚3和4)的天线设计、  

    W1063M - Pulse Electronics -天线、旋转、868 MHz 至928 MHz (element14.com)

    因此我将使用 TX_20dBm_P、TX_20dBm_N 来 使用 P13 uFL 连接器、 2_4_GHz_RF_P、2_4_GHz_RF_N 来避免使用 P11 uFL 连接器、并在 C492电容器之后添加 PCB 设计...

    我希望我的要求不需要射频开关您的建议是什么??

    是否可以在我的设计中使用 UARTBridge 示例???

    此致

    苏里亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    我不是100%清楚–连接到了什么低于1GHz、+14dBm 的路径? 您是否仅提到低于1GHz 的 TX (大概您还需要 RX 功能)?

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ZC:

    Launchpad 设计是2个不同的 dBm 设计、例如一个适用于普通(max14dbm)、另一个是功率放大器20dBm、因此我只想使用 PA 设计。

    此致

    苏里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya:

    您仍需要将 Sub-1GHz 端口用于 RX、因为+20dBm 功率放大器仅用于 TX。 请参阅 CC1352P 的功能方框图(相关路径以黄色突出显示):

    此致、

    扎克