This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:[Ti15.4 stack]如何更改频段。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1309054/cc1311r3-ti15-4-stack-how-can-i-changing-frequency-band

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:CC1312RSysConfig

您好、TI 专家。

我们正在开发 ti15.4、并需要使用433频段。 我们在 syscfg 中发现、我们无法在 Sub-1GHz Frequency (低于1GHz 频率)下设置433Mhz、仅限902-927Mhz。
我们如何将其设置为433Mhz?

芯片:CC1312R、CC1311R

SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

IDE:CCS V12.3.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli、

    我能够复制您看到的内容。 我认为这是 SysConfig 中的一个错误。 我将提交错误通知单。

    您能否尝试此解决方法:

    1.构建一次项目

    2. 打开 Release -> syscfg 文件夹并复制文件 ti_154stack_config.h

    3.将其粘贴到您的应用程序文件夹中

    4.在 SysConfig 中、按 Show generated files 按钮。 禁止生成 ti_154stack_config.h 文件的代码。

    5.打开  ti_154stack_config.h。 对 CONFIG_PHY_ID 进行以下更改  

    /* Setting for phy ID */
    #define CONFIG_PHY_ID                   APIMAC_50KBPS_433MHZ_PHY_128

    谢谢、

    M·H