This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1308671/cc1310-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC2650

你(们)好

我遇到了同样的问题。 在 CC1310 Launchpad 上为我们的产品开发固件后、需要将其连接到原型上的 RHB 封装。 是否有使用 RHB 封装的 ADC 的示例?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕由于我们没有包含此封装的任何套件、因此没有相关的示例代码。

    您是否按照链接到的帖子中的步骤操作? 似乎适用于 cc2650 5x5封装。

    您还应该看看以下内容:

    开发低功耗蓝牙应用—低功耗蓝牙软件开发人员指南1.01.00文档

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Siri、 我似乎找不到上一篇文章中提到的示例(CC2650 5x5)。 我也仅将 ADC 用于单次读取。

    因此、在启动时、可以:

    {
    .adcDIO = CC1310_LAUNCHXL_DIO23_ANALOG、
    .adcCompBInput = ADC_COMPB_IN_AUXIO7、
    .refSource = ADCCC26XX_FIXED_REFERENCE、
    .samplingDuration = ADCCC26XX_SAMPLING_DURATION_2P7_US、
    .inputScalingEnabled =真、
    .triggerSource = ADCCC26XX_TRIGGER_MANUAL
    .returnAdjustVal = false
    }、

    原型有一个使用 DIO_8的 RHB 器件、因此我将 LaunchXL 文件修改为:

    {
    .adcDIO = CC1310_LAUNCHXL_DIO8_ANALOG、
    .adcCompBInput = ADC_COMPB_IN_AUXIO6
    .refSource = ADCCC26XX_FIXED_REFERENCE、
    .samplingDuration = ADCCC26XX_SAMPLING_DURATION_2P7_US、
    .inputScalingEnabled =真、
    .triggerSource = ADCCC26XX_TRIGGER_MANUAL
    .returnAdjustVal = false
    }、

    并在    .h 文件中添加了"#define CC1310_LAUNCHXL_DIO8_ANALOG IOID_8"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文中没有完整的示例、但提供了有关如何在 CC26xx 5x5上完成该操作以使其正常工作的说明。

    如前所述、我没有可以测试的硬件、但您可以将您的 Board.h 文件+ CC1310_LANCHXL.c/h 发送给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、我发现了这个问题、很抱歉占用你的时间。 在调用 ADC 之前、我已将该引脚配置为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你能让它工作:-)

    Siri