This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:如何在 cc1350上执行 OAD?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1310235/cc1350-how-to-do-oad-on-cc1350

器件型号:CC1350

大家好、感谢您查看我的问题。

我正在实施启用固件更新(OTA)的火灾检测系统。

我正在尝试使用 Rf (447Mhz)-而不是 BLE 来实现 OAD

在登记此问题之前、我根据以下链接中的说明实施了此问题。

(TI 15.4-Stack -无线下载(OAD))--(A)

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMUyuBXNKfa6upwi5KJtuA__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13X0SDK__1FaRUBA__LATEST

(TI 15.4-Stack - Linux 网关 Project Zero)--(B)

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AA4oc9i.ZFkDjiqgYyXC0A__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13X0SDK__1FaRUBA__LATEST

使用的示例代码如下:

客户: bim_offchip

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAEqSvwhpFE7JOvSgSi.dw__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ABDF-cVppZRwM51QiPDDiA__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST

服务器:协处理器

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACzuLI5iddGsN6zqzG-erA__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST

在根据(A)和(B)实现时、当我输入命令运行网关时、输出与预期结果不同。 我发现示例(A)和(B)基于 CC13x2和 CC26x2、我认为我使用的 cc1350应该以不同的方式实现。

如何执行从 CC1350到 RF 的 OTA?(而不是 BLE)

我正在寻找有关实施的示例和建议。

CC1350是否仅支持基于 BLE 的 OTA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sangmin:

    您还可以通过另外两种方法在 CC1350上运行 OAD:

    • 使用15.4堆栈。 通过 传感器_负载 示例、和 BIM_ offchip
      • 我认为您的错误是由无效的串行端口设置引起的。 您的 Launchpad 器件是否已连接到虚拟机?
    • EasyLink 配置。 通过 rfWsnNodeIntFlashOadClient rfWsnNodeExtFlashOadClient。 请参阅自述文件。

    此致、

    亚瑟