This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:射频寄存器列表

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1302981/cc1125-rf-register-lists

器件型号:CC1125

尊敬的,TI 专家,

我们在    实现 最优 射频 范围 测试时遇到了串行问题, 然后 我们 需要  查看   与   远 距离 数据 传输相关的 cc1125寄存器列表。 您能   向我们提供 这些 列表 然后 我们 可以 深入探究 根本 原因吗??

谢谢 !

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    我已将该主题分配给了一位专家、他们应该很快会回复您。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    您是否首先在设备上执行了传导测量?

    第一步是测量传导输出功率等级和灵敏度。 也就是说、目前将天线完全从方程式中移除、以便我们可以调试您的距离问题。

    传导性能良好之后、我们可以查看天线部分。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    要补充 Richard 的回复、请参阅  

    SWRA603  (调试通信范围): https://www.ti.com/lit/swra603

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Richard M ü,

    感谢您的答复。 是的、我们在范围测试前已经测量了性能、并确保硬件性能符合 CC1125规范。 在我们进行范围测试时、我们的 cc1125模块表现出大约1%~70%的误码率 波动、而 竞争对手的产品(   也包括 CC1125收发器) 则持续显示1%的 BER。 因此、我们非常怀疑  与射频器件的 CC1125 BSP 设置相关的范围测试性能。

    无论如何、如果您有关于 实现远距离测试阻抗的其他建议、请提供建议。

    谢谢你。

    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    谢谢你。 我将会演示一下。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供传导 最大输出功率图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附上功率测试结果、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现最大输出功率、我预计4xx MHz 时为15dBm。 这里缺少大约30dB 的功率。

    使用 频谱分析仪测量输出功率时、请移除所有衰减器。 设置图片中的衰减器为60dB、但它与显示的信号均不对应。

    您是否正在使用 SmartRF Studio 来设置输出功率?

    如果您将输出功率设置为15 dBm,那么我们应该在频谱分析仪图中看到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我们 在 TX 前端添加了射频 PA 的产品,  天线端口处的 TX 功率为45dBm。 我们使用60dB  衰减器测试了天线端口的 TX 功率、TX 功率应为:-16.52dBm+60dB=43.48dBm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢介绍输出功率。 那么这看起来是正确的。  

    45dBm 是高输出功率。

    您为什么要使用 PHY 和数据速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2GFSK 和19200bps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有任何关于此问题的更新?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用50kbps 2-GFSK 中的寄存器设置作为起点。 这些寄存器设置应提供 良好的 BER 性能。 如果问题仍然存在、请发布包含最新测试结果的新 TT。