This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:IAR 9.32.1读取项目节点、忍者引起错误。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1308097/cc1312psip-iar-9-32-1-reading-project-nodes-ninja-lexing-errors

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件: SysConfig

对于基于 cc1312PSIP 芯片组的项目、我将使用新的 SDK 7_10_2_23和 IAR 9.32.1。

编译项目时、出现以下错误:

 生成  

    消息

    EcoSys_SIP_OTA-版本

    C:45C\EcoSys_SIP_OTA\Release\build_id.ninja PG:725:Hub_Enterprise 错误

    错误总数:1

    警告总数:0

    生成失败。

注意、

IAR 8.50.9和相同的 SDK 编译了相同的工程、不会出现错误。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不知道您的项目以及您为移植该项目所执行的步骤、我无法说明问题所在。

    我想当您首次开始进行示例时、您使用了我们的一个示例项目作为起点。

    我建议您首先 使用  SDK 7_10_2_23和 IAR 9.32.1将相同的 CC1312PSIP 示例导入新的工程示例。

    在开始进行任何更改之前、请确保其构建正确。

    当构建良好时、您可以开始将应用程序移植到新项目。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    谢谢你的答复。

    我的意思是 IAR IDE 8.50.9很好地编译了同一个项目

    我的问题是关于非常具体的错误"Build_ide.ninja:725:linging error"以及我如何找出哪个文件有这个 linging 错误。

    谢谢。

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我不知道您如何分辨。  

    也许您可以联系 IAR 以获取有关这个问题的支持?

    我仍然不知道您是否最初是使用  IAR IDE 8.50.9创建该项目、然后您可以尝试使用 IAR 9.32.1打开该项目并进行构建。

    如果是这种情况、 我会再次建议直接在 IAR 9.32.1中启动一个干净的项目、然后移植到您的应用。

    这可能是使用该 SDK 的推荐 IAR 版本进行构建的最快方法。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:

    很遗憾、我认为我们无法解决该误差。 您可以尝试直接联系 IAR 吗?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri 和 Marie:

    我发现 IAR 9.32.1使用 TI SysConfig 工具1.16.2存在问题

    为了确认、当我从工程中排除*。syscfg 文件后 、该文件会成功编译。

    IAR 支持。

    谢谢。

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:  

    感谢您发布解决方案!

    谢谢、

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri 和 Marie:

    我通过以 TI SDK 7.10.02.23中的虚拟工程为例来解决了该问题

    在 IAR 9.32.1上编译它并将我的项目移植到这个虚拟中、我解决了问题。

    非常感谢您的支持。