Other Parts Discussed in Thread: CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310
您好、专家!
我能够使用 CCS 和 ccfg.c 文件为 CC1310制作软件、以便可以使用 CCS 或使用 UART 的引导加载程序进行刷写、
我 发现、当 launchpad 刷写了专门用于引导加载程序的程序时、openocd 不起作用、并会报告不同的错误、如
错误:JTAG 扫描链查询失败:全为零
错误:检查 JTAG 接口、时序、目标电源等。
错误:仍尝试使用已配置的扫描链...
错误:cc13x0.JRC:IR 捕获错误;SAW 0x00不是0x01
错误:尚未检查目标
在目标 cc13x0.cpu 上执行 gdb-attach 事件时出错
检查 cfcg 存储器区域会按预期显示一些变化、 我想它与一些值有关系、但我可以在引导加载程序处于活动状态并允许 openocd 工作的情况下进行配置吗?
此致 Peter