主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE、
我在 CC1310 Launchpad 上运行了 NoRTOS 固件。 我使用 EnergyTrace 和 CC1312 Launchpad 测量功耗:仅将 CC1310的3.3V 和 GND 连接到 CC1312并开始测量(没有其他引脚连接到 CC1310或 CC1312)。
当固件进入睡眠模式时、我看到"平均电流"为8.8uA、12mA 为"最大电流"。 固件使用射频、ADC、外部闪存(LaunchPad 的)、UART、电池监控器、计时器和一些数字 IO。 我在射频上停止 RX、关闭 ADC、停止计时器、禁用电池监控器、然后再进入睡眠状态。
1)消费是否正常? 根据数据表、我希望功耗更低
2)固件中是否有方法可以知道休眠期间是否有设备唤醒芯片。 这是为了知道我是否保留了会在睡眠期间导致12mA 尖峰的使能项
这是我在睡眠期间具有的电流迹线

谢谢!