This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:cc1354和 BLE 主机测试应用程序无法正常运行

Guru**** 2620035 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1310427/cc1354p10-cc1354-and-ble-host-test-application-not-working

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: LP-XDS110

您好!

我正在尝试在 cc1354P10 Launchpad 上运行 BLE 主机测试程序、并将其连接到在 Windows 上运行的 BTool。

但我不能让它工作,它在 Windows 方面的时间和错误消息,如下图所示。

我已经尝试了预编译的 host_test_app.hex、并且使用 CCS (TI-RTOS7版本和 clang)自行编译。

我已经将调试器连接到 Launchpad、它似乎从 BTool 中获取了初始 HCI 命令、但 Launchpad 似乎挂起。

我们使用的是 SDK 版本7.10.2.23、而 Launchpad 是 LP-EM-CC1354P10-1。

我的问题是、这种组合是否已通过 TI 验证、可以正常工作?

Br、

Johannes Kjällquist ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、  

    感谢您联系并提供此信息! 我目前正在复制您的设置、以查看我是否遇到了您所面临的相同问题。 目前、您能否分享您用于编译应用程序的 CCS 版本?

    谢谢。

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我使用的是 CCS 版本12.5.0.00007。

    Br、

    约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    我已经过尝试、无需悬挂 CC1354P10即可扫描并连接到各种设备。

    e2e.ti.com/.../host_5F00_test_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC1354P10_5F00_1_5F00_tirtos7_5F00_ticlang.hex

    我假设二进制是相同的、但您可以尝试使用该二进制吗? 我的 BTool 版本是1.43.03

    您是否也在使用 LP-XDS110 (ET)?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    您的文件也适用于我。 但在从 BTool 连接到"XDS110类应用/用户 UART"时不适用。

    我必须断开 XDS 调试器、并将串行 USB 转 UART 器件连接到 DIO12/DIO13、但没有问题。 我也像您一样使用 BTool 版本1.43.03和 LP-XDS110 (ET)。

    我可以看到、您的文件大小为485.6 KB、而我的构建版本为480.7 KB、这绝对有差异。

    您有什么想法、我们可以找出差异的原因吗? 我们可以在该工具链中查找任何其他内容或一些日志吗?

    Br、

    约翰内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    我已经重试了、这次使用 CCS 12.5、它仍然有效: e2e.ti.com/.../6012.host_5F00_test_5F00_LP_5F00_EM_5F00_CC1354P10_5F00_1_5F00_tirtos7_5F00_ticlang.hex

    更多信息:

    您关于 XDS110的看法很有意思。 您是否拥有连接到 Launchpad 的 XDS110电路板的图片?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    因此我在 Linux 上重新安装了 CCS、让 CCS 安装 SDK 和工具。 我之前指出了 SDK 和工具、因为我已经单独下载了它们。 但我想我遇到了一些非法工具组合。

    现在我可以构建一个可正常工作的 hex-file。 我仍然必须使用 USB 到 UART 转换器、但这对我来说不是真正的问题、因为我现在不管怎样、只要我知道如何构建和使用 BTool、我就会使用自己的 cc1354硬件构建。

    但这里是我的 LaunchPad 设置的图片、

     

     

    Br、

    约翰内斯