This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTM-STUDIO:使用 SmartRF Studio 进行 ETSI 测试

Guru**** 2527290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2674R10, CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1310796/smartrftm-studio-use-smartrf-studio-for-etsi-tests

部件号:SMARTRFTM-STUDIO
主题中讨论的其他器件:CC1354R10、CC2674R10

您好!  

我正在尝试了解如何使用 SMART RF Studio 来运行 ETSI 测试。 理想情况下、我应能够在 SmartRF Studio 中设置寄存器、将值导出到 MCU (CC1354R10)、然后从 Smart RF studio 断开目标连接、以便在不受接线干扰的情况下运行测试。  

我学习了本教程(https://www.ti.com/lit/ug/swru194b/swru194b.pdf?ts = 1704792716407、ref_url = https://253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F)、发现可以导出寄存器值。  

2个问题:  

-这是建议的方法进行这样的测试吗?  

-我们可以运行的测试是否有任何限制?  

此致

杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    我们为了获得 ETSI 认证而在欧洲销售电路板、在官方测试机构测试 LaunchPad。 通常只需为测试机构提供 SmartRF Studio 即可。

    测试机构将执行的主要射频发射测试是静态 Tx 和发送 Tx 数据包。 这两项测试都可以在 SmartRF Studio 中进行控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、  

    感谢您的反馈。  

    我想当他们在测试厂测试时、他们不会为了运行 Smart RF Studio 而将客户电路板连接到笔记本电脑、对吗? 因此、可以通过 SmartRF Studio "设置"测试、然后在测试室内 CC2674R10本地运行测试、而无需笔记本电脑?  

    此致

    杰弗里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoffrey、您好!

    许多测试机构都有一个可连接到 DUT 所在旋转台的光学 USB 链路。 通过这种方式、可在工作室外对 DUT 进行控制、最大限度地减少对 SmartRF Studio 的干扰。

    或者、可通过 SmartRF Studio (或刷写)发送命令、然后只要设备通电即可拔下 USB 电缆。