This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:CC1352P1 -专有射频与 TI 15.4 Stack 间的关系

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1309494/launchxl-cc1352p-cc1352p1---proprietary-rf-vs-ti-15-4-stack

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我想在 Sub-1GHz 网络中开发一个传感器项目、其中有一些传感器使用 i2c 总线连接到 CC1352P1。 我希望该 CC 从传感器收集数据并将这些值发送到另一个 CC1352P1、就像传感器/收集器示例中所示。

在 SysConfig 中配置项目时、使用900 MHz 和"TI 15.4 Stack"选择"Custom"有什么不同?

TI 15.4 Stack 会为此类项目提供更多功能吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    如果您要使用 TI 15.4-Stack、则应在"RF stack"->"TI 15.4 stack"->"无线电视图"中选择其中一个选项。 堆栈中仅实施了此处的射频选项。

    对于专有射频项目、您可以从"自定义视图"中选择 PHY。 如果您将自定义 PHY 添加到 TI 15.4-Stack 传感器或收集器项目、则不会使用它。

    您在 TI 15.4-Stack 视图中是否特别缺少任何设置?

    谢谢、

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    假设我要使用存在于专有射频和 TI 15.4 Stack 中的900 MHz 周围的频率。 我想知道使用它们中的每一个有什么不同?

    由于我的目标是构建传感器无线网络、在这种情况下是否更建议使用 TI 15.4 Stack?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    如果您需要具有安全性和无线升级(OAD)等即用型功能的低于1GHz 星形网络、则建议使用 TI 15.4-Stack。

    如果要实施自己的专有网络、可以使用 SDK 中的射频驱动器示例作为起点。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALwkKB7ARHGW48U.eMteog__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢玛丽!

    有没有关于如何使用 i2c 总线与 TI 15.4 Stack 中的一些传感器通信的指南?

    谢谢!

    此致、

    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您可能会说 TI 15.4-Stack 实现了一个温度传感器。 如果 在示例中查找#idfet TEMP_SENSOR、则可以找到相关的。 代码。 它使用 AON_Batmon 内部温度传感器、但您可以对任何传感器数据使用相同的代码。

    在项目的 CC1352R1 LPSTK 版本中、您可以通过 LPSTK 板上的传感器读取温度和湿度。 这非常接近于您的需求。  

    您可以在以下文件中看到读取传感器的实现方式: c:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23\source\ti\ci154stack\common\util\lpstk\lpstk_sensor.c

    谢谢、

    M·H