This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:我有一个 LPSTK-CC1352R 传感器标签和一个 CC1352R Launchpad。 我想扩展数据传输的范围。

Guru**** 2812835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1312539/lpstk-cc1352r-i-have-a-lpstk-cc1352r-sensor-tag-and-a-cc1352r-launchpad-i-want-to-extend-the-range-of-data-transmission

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC1310CC1190

您好、TI 团队:

我将使用 TI 15.4传感器和收集器示例、这使得可以使用低于1GHz 来传输传感器数据。 我对沟通的范围不是很满意、因此我想增加它的范围。 TI 是否有任何产品可以帮助我扩展低于1GHz 通信的范围。

谢谢!

此致、

普赫拉吉·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果降低数据速率、则可以获得更远的距离。

    由于天线的物理尺寸较小、因此在本设计中、天线效率非常低。 确保将 PCB 保持在塑料/橡胶外壳中、否则天线会失谐。

    外部偶极天线可以始终连接到该板以实现更远的距离。

    如果以上各项不足、则可随时添加 LNA/PA FEM CC1190。 可提供 CC1310 CC1190评估板。

    更多信息: www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC13-90