This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:单芯片 loraWAN 和 wMbus 解决方案

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1312432/cc1350-single-chip-lorawan-and-wmbus-solution

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:WMBUS

您好!

我们正在开发一种具备双通信功能、同时支持无线 M-Bus (wMbus)和 LoRaWAN 的智能仪表。 为此、我们的目标是使用单个芯片、其优势是共享同一根天线。 在此设置中,LoRaWAN 的优先级高于 wMbus。

在为该项目选择合适的元件时、我们正在考虑集成 wMbus 和 LoRaWAN 功能的芯片组。 此外、我们正在寻找能够在两种协议使用的频带上提供最佳性能的天线。

您能否建议符合这些要求的特定芯片组和天线?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有同时支持 wMbus 和 LoRa 的芯片组。 我们不建议使用 LoRa 拓扑、但它有许多缺点。  

    请查看目前在该领域中广泛使用的 CC1354P 的可用 PHY。

    谢谢。

      理查德