This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:片外 OAD 例程失败

Guru**** 2617655 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1312R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1309699/launchxl-cc1312r1-off-chip-oad-routine-failed

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

大家好、

我使用两个 CC1312R1-LAUNCHXL、一个用于传感器、一个用于协处理器。

使用最新版本的 Linux 来执行 OAD、

在将 bim 例程的十六进制文件和 sensor_oad_offchip_secure 例程的二进制文件刷写到传感器之后、在 Linux 端启动升级(使用 u 命令)

但在传感器侧、故障将直接显示、如图所示:

Linux:

Linux 本身可以正常通信。

导致此错误的原因是什么?

如何解决 iI?

感谢您的支持!

B&R、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    1.是否可以使用数据包监听器来捕获无线传输的数据?

    您是否正在使用安全预定义?  

    3.如果您在 OAD_client.c 和 displayOadStatusUpdate()中查看不同的状态。 "失败"是默认错误、因此我不确定原因是什么。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    好久不见。

    我想知道:

    当前的 OAD 例程是通过 Linux 网关连接协处理器以升级传感器。 那么、如何通过收集器升级传感器呢? 是否有任何相关的例行程序或文档?

    我已经运行过此 SENSOR_OAD_SECURE、但它不适合我们的使用场景。 我们希望在没有协处理器端的情况下使用我们自己的网关、、和、并使用收集器和传感器架构。

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Galaxy、

    如果我对您的理解正确、您就希望 OAD 分销商成为一个完全嵌入式的解决方案。 这意味着您将使用串行接口将 OAD 映像下载到 OAD 分配器、然后通过无线方式将其发送到 OAD 目标。

    我们没有通过 TI 15.4-Stack 展示这一点的示例。  

    我们有一个示例针对专有射频(直接使用射频驱动器)展示了这一点。 我不知道您是否觉得浏览一下很有用:

    - OAD 分销商(服务器)示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGwQdv9ra0XP4gK9FJZ4tg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_PROPRF_MODULE__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    - OAD 目标(客户端)示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANCe4a5oZ0oou12gJ3QPgA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_PROPRF_MODULE__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    -文档: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANCe4a5oZ0oou12gJ3QPgA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK_PROPRF_MODULE__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直接使用射频驱动器似乎相当复杂、需要移植许多领域。 如果协处理器的 OAD 函数已移植到收集器、您可以提供一些移植协助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    王福克是问题的根源。

    请提供一些有关 协处理器迁移计划的建议。

    或者、

    在 Linux 环境中、 一个  收集器充当主机、多个传感器节点用于实施 OAD。

    感谢您的 SUPPROT!

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    在将协处理器的负载函数移植到收集器时、您能提供一些帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1

    嗨、大家好:

    我使用两块 CC1312R1、一个作为收集器、另一个作为传感器、现在业务已完成。仅缺少加载功能。

    该例程中提供的加载函数基于协处理器。

    您能提供一些关于将加载函数从协处理器移植到收集器的建议或文档吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faker:

    遗憾的是、我们没有任何示例项目或配套资料来说明如何实现这一移植。 在此、我们没有资源可进一步为您提供帮助。

    祝您好运、如果您遇到任何具体错误或问题、请随时在论坛中发帖!

    现在、我将关闭该主题。

    谢谢、

    M·H