This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:偏移 QPSK 支持

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1311870/cc1314r10-offset-qpsk-support

器件型号:CC1314R10

您好  

我对 CC1314有疑问?  

我认为 CC1314支持 SUN-O-QPSK。

这意味着 所谓的偏移 QPSK、

而 SDK 支持 OQPSK?

如果支持、您能否告知我 API 手册的相关位置?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SmartRF Studio 支持这种模式的射频设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW:

    感谢您的信息。

    我将对其进行测试。

    此致、

    GR