This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:频段861 -1054 MHz 链路速率2Mbps

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1313205/cc1352p7-band-861-1054-mhz-link-rate-2-mbps

器件型号:CC1352P7

您好!

我们要使用 CC1352P7来实现高数据速率、尤其是2Mbps。 遗憾的是、Smart RF Studio 7仅针对链路速率1Mbps (频率偏差350kHz、2.2MHz)提供示例。

请您使用 CC1352P7为带有覆盖功能的2 Mbps 链路速率[]提供设置吗?

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们尚未 为 CC1352P7开发低于1GHz 时的2Mbps 设置。 您可以先考虑在 SmartRF Studio 中使用1Mbps PHY、但这未经测试。

    此致、

    扎克