This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:从 PC 进行编程的帮助

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1312PSIP, CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1313195/cc1312psip-help-programming-from-pc

器件型号:CC1312PSIP

我想 从 PC 对 CC1312PSIPSimpleLink 低于1GHz 无线系统级封装进行编程、不知道从何处开始。 除了芯片本身之外、我是否需要 JTAG 连接器? 使用哪种 IDE? 如何对其进行编程? 任何信息都会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这篇文章应该让你开始: e2e.ti.com/.../sub-1-ghz-development-guidelines

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以从该 MCU 每秒生成800+MHz、持续0.5ms 的信号脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rylee、

    有 一款为 CC1312PSIP (LP-EM-CC1312PSIP)发布的 LaunchPad 开发套件、您将需要该套件以及 LP-XDS110ET 调试器板。 正如 TheGhostOf 所链接到的、这是最好的起点。

    您可以使用 SmartRF Studio 7 (https://www.ti.com/tool/SMARTRFTM-STUDIO) 以评估射频性能、这是建议的第一步。 例如、可编程器件以设定的间隔发送数据包。 您可以浏览 SmartRF Studio 的文档、以了解它是否能实现您所需的功能。

    或者、您可以使用 Code Composer Studio (使用示例项目作为起点)来执行您所需的任务-开发指南中还提供了更多信息。

    此致、

    扎克