This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:Info_Get 修订版何时变为2.2? 进行了哪些更改? 目前我的程序无法接收2.2版的数据;

Guru**** 2618715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1307493/cc1352p-when-did-chipinfo_gethwrevision-become-2-2-what-changes-were-made-currently-my-program-cannot-receive-data-on-version-2-2

器件型号:CC1352P

Info_Get 52的修订版何时变为2.2? 进行了哪些更改? 目前我的程序无法接收2.2版的数据;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在器件标识上、您能告诉我您在第三行看到的最后一个字母吗? 它应该是一个单独的字符。 还是可以上传器件标识清晰可见的图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352

    P1F3

    TI 298 F

    AQSP G4

    如上所示标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 我需要一些时间来回顾一下、下周我们会提供更多信息。