This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何在自定义电路板和 SDK v7.x 中使用 CC1190

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1312R, CC1310, CC1190, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1312806/cc1312r-how-to-use-cc1190-in-customized-board-and-sdk-v7-x

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1190、SysConfig、 CC1352P

您好!

我正在尝试将采用围绕 SDK v4.x 开发的固件的基于 CC1310 + CC1190的电路板迁移到 CC1312R 和 SDK v7.x。 我在阅读了这个论坛上的有关帖子之后得出的结论是,这是可以做到的,而且相对简单。 由于 CC1312R 与 CC1310从根本上而言是引脚兼容的、因此对于晶振只需进行极小的修订。 在固件方面、我们可以从重新使用 CC13-90电路板的 TX 功率表开始。 我有以下与固件开发相关的问题:

1) 1)如何重复使用 TX 功率表? 是否应停止生成的源代码并将 txPowerTable_868_pa13的内容替换为 txPowerTable_subg_US_CC1310_CC1190?

在 CC13-90/SDK v4.x 中、使用以下 TX 功率表:

const macTxPwrVal_t txPowerTable_subg_US_CC1310_CC1190[] =
{
    {7, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(0, 3, 0, 0) },
    {14, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(1, 3, 0, 0) },
    {18, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(2, 3, 0, 0) },
    {20, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(3, 3, 0, 0) },
    {22, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(4, 3, 0, 0) },
    {23, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(5, 3, 0, 0) },
    {24, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(6, 3, 0, 0) },
    {25, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(9, 3, 0, 0) },
    {26, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(14, 3, 0, 0) },
    RF_TxPowerTable_TERMINATION_ENTRY
};

在基于 CC1312R/SDK v7.x 的工程中、生成下表:

// generated source
// ti_radio_config.c

RF_TxPowerTable_Entry txPowerTable_868_pa13[TXPOWERTABLE_868_PA13_SIZE] =
{
    {-20, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(0, 3, 0, 2) }, // 0x04C0
    {-15, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(1, 3, 0, 3) }, // 0x06C1
    {-10, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(2, 3, 0, 5) }, // 0x0AC2
    {-7, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(3, 3, 0, 5) }, // 0x0AC3
    {-5, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(4, 3, 0, 5) }, // 0x0AC4
    {-3, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(5, 3, 0, 6) }, // 0x0CC5
    {0, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(8, 3, 0, 8) }, // 0x10C8
    {1, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(9, 3, 0, 9) }, // 0x12C9
    {2, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(10, 3, 0, 9) }, // 0x12CA
    {3, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(11, 3, 0, 10) }, // 0x14CB
    {4, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(13, 3, 0, 11) }, // 0x16CD
    {5, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(14, 3, 0, 14) }, // 0x1CCE
    {6, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(17, 3, 0, 16) }, // 0x20D1
    {7, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(20, 3, 0, 19) }, // 0x26D4
    {8, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(24, 3, 0, 22) }, // 0x2CD8
    {9, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(28, 3, 0, 31) }, // 0x3EDC
    {10, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(18, 2, 0, 31) }, // 0x3E92
    {11, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(26, 2, 0, 51) }, // 0x669A
    {12, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(16, 0, 0, 82) }, // 0xA410
    // The original PA value (12.5 dBm) has been rounded to an integer value.
    {13, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(36, 0, 0, 89) }, // 0xB224
    // This setting requires CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1.
    {14, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(63, 0, 1, 0) }, // 0x013F
    RF_TxPowerTable_TERMINATION_ENTRY
};

2) 2)如何初始化 CC1190?

在基于 CC13-90/SDK v4.x 的项目中、以下代码用于初始化 PA/LNA

void Board_Palna_initialize(uint32_t hgm)
{
    if (hgm)
    {
        if (!palnaPinHandle)
        {
            /* Open PA/LNA PIN driver */
            palnaPinHandle = PIN_open(&palnaPinState, palnaPinTable);

            /* Set IO muxing for RFC GPOs */
            PINCC26XX_setMux(palnaPinHandle, Board_PALNA_LNA, IOC_PORT_RFC_GPO0);
            PINCC26XX_setMux(palnaPinHandle, Board_PALNA_PA, IOC_PORT_RFC_GPO1);
        }

        PIN_setOutputValue(palnaPinHandle, Board_PALNA_HGM, (hgm & 1));

    }
}

// main.c
macUser0Cfg[0].pSetRE = Board_Palna_initialize;

// ssf.c/csf.c
/* Initialize PA/LNA if enabled */
ApiMac_mlmeSetReqUint8(ApiMac_attribute_rangeExtender, (uint8_t)CONFIG_RANGE_EXT_MODE);

在基于 CC1312R/SDK v7.x 的工程中、setRangeExtenderFp_t 不再是 macUserCfg_t 的成员:

typedef struct
{
    uint32_t               getHwRevision;     /* API to get HW revision */
    uint32_t               *pRfDrvTblPtr;     /* RF Driver API table */
    uint32_t               *pCryptoDrvTblPtr; /* Crypto Driver API table */
    alternateHalAssertFp_t pAssertFP;         /* Assert Function Pointer */
    rfSelectFp_t           pRfSelectFP;       /* RF select Function Pointer */
} macUserCfg_t;

这是否意味着我们只需调用 GPIO 函数即可将控制 CC1190的引脚设置为 main 中所需的电平?

请提供建议和谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、如果您要将应用从 CC1310移植到 CC1312R、则首先需要下载 CC1312R 的最新 SDK、然后从 CC1312R 的默认示例项目之一开始。 请勿获取现有的 CC1310工程、并尝试将其更改为在 CC1312R 上运行。

    您需要使用 SysConfig 配置要用于 LNA 和 PA 信号的 GPIO:

      

    在应用程序代码中、您可以将 LNA 信号和 PA 信号从射频内核路由到 GPIO、如下所示:

    int main(void)
    {
        pthread_t           thread;
        pthread_attr_t      attrs;
        struct sched_param  priParam;
        int                 retc;
        int                 detachState;
    
        /* Call driver init functions */
        Board_initGeneral();
        GPIO_init(); // Init the GPIO driver
        .
        .
        .
    }
    
    void *mainThread(void *arg0)
    {
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_LNA, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
        GPIO_setConfig(CONFIG_GPIO_PA,  GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW);
    
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_LNA, 0);
        GPIO_write(CONFIG_GPIO_PA,  0);
    
        // Route out LNA active pin to CONFIG_GPIO_LNA
        GPIO_setConfigAndMux(CONFIG_GPIO_LNA, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW, IOC_PORT_RFC_GPO0);
        
        // Route out PA active pin to CONFIG_GPIO_PA
        GPIO_setConfigAndMux(CONFIG_GPIO_PA, GPIO_CFG_OUT_STD | GPIO_CFG_OUT_LOW, IOC_PORT_RFC_GPO1);
        .
        .
        .
        

    我将请我们的射频团队的一些人评论您应该将哪些值用于 PA 表。

    如果需要修改 SmartRF Studio 的默认值、则应使用 SysConfig 生成的文件 ti_nRADIO_CONFIG.c、手动将其添加到工程中、并进行必要的修改。

    然后、在 SysConfig 中、您需要从编译中排除该文件:

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    根据 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/899330/cc1312r-using-cc1190-with-cc1312 和 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/919953/cc1312r-custom-board-with-the-amplifier-cc1190 、您可以首先使用 txPowerTable_subg_US_CC1310_CC1190(两种器件的 PA 是相似的)。

    请注意、CC1190的输入不应超过+10dBm、因此 CC1312R 输出不应设置为大于+12dBm (可能低于保守值)。 如果可能、 txPowerTable_subg_US_CC1310_CC1190建议通过测量 CC1312R 的输出功率来进行检查、因为 CC1312R 尚未使用 CC1190进行测试(因为 CC1352P 包括+20dBm PA)。 这将确保尽可能提高 CC1312R 的输入功率(到 CC1190)、但也不超过 CC1190的最大输入功率。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您能否说明一下、我们是否可以简单地将 CC1312R+CC1190的 TX 电源表内容替换为 CC1310+CC1190中的内容? 并使其看起来类似于以下内容?

    // generated source
    // ti_radio_config.c
    // replaced with table from SDK v4.x, CC1310+CC1190
    RF_TxPowerTable_Entry txPowerTable_868_pa13[] =
    {
        {7, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(0, 3, 0, 0) },
        {14, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(1, 3, 0, 0) },
        {18, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(2, 3, 0, 0) },
        {20, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(3, 3, 0, 0) },
        {22, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(4, 3, 0, 0) },
        {23, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(5, 3, 0, 0) },
        {24, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(6, 3, 0, 0) },
        {25, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(9, 3, 0, 0) },
        {26, RF_TxPowerTable_DEFAULT_PA_ENTRY(14, 3, 0, 0) },
        RF_TxPowerTable_TERMINATION_ENTRY
    };

    谢谢。

    ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZL:

    我与我们的软件应用团队对此进行了反复核对-下周早些时候我需要向您提供一个 后续答案。

    此致、

    扎克