This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:修改代码后、SDK 还更改了

Guru**** 2619845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1316255/cc1312r-after-modifying-the-code-the-sdk-also-changed

器件型号:CC1312R

嗨、大家好:

环境:使用最新版本的 CCS 和 SDK

导入15.4收集器的示例项目、

与此类似、每当调用某个文件到 SDK 时、都会从 SDK 目录中的源文件直接引用该文件。 这可能会导致修改一个文件、从而也导致 SDK 被修改。 如果创建了第二个工程、它也将同步。 如何解决此问题

导出并重新导入工程后、结果仍然不变、

目前的情况需要我有多台计算机来完成项目的开发、例如收集器生物传感器

请问如何解决?