This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:针对 CC1352P 的 SWRA396进行占空比分析

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1316837/cc1352p-duty-cycle-analysis-to-swra396-for-the-cc1352p

器件型号:CC1352P

您好!

TI 是否对 CC1352P 进行了与 SWRA396等效的占空比分析? 我们需要根据目前对我们的产品进行 FCC/ISED 认证的实验室的要求实现该目标、该产品使用 CC1352P 作为微控制器和射频放大器(2.4GHz、网状网络、OpenThread 协议、IEEE 802.15.4)。

谢谢

奥列格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oleg:

    遗憾的是、我们没有适用于 OpenThread 的等效文档。 但是、测量占空比的方法是相同的。 您可以参考 SWRA396的第5节、以根据 openThread 的最大数据包大小计算应用在最坏情况下的占空比、并使用 Thread CLI 示例进行测量。