This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:400MHz 正弦波输出应用

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1316798/cc1311p3-400mhz-sine-wave-output-application

器件型号:CC1311P3

我是否能够使用此 MCU 生成放大的400MHz 正弦波输出? 如果是、放大会是多少? 数据表刚刚提到对于433MHz 放大为+14dBm、但我想知道400MHz。 另外、对于 AM、此 MCU 可以输出0V 的直流值吗? 对于 FM、该 MCU 的输出是否能够精确地达到0Hz? 我希望在短时间内输出正弦波、然后输出0V。 这是可行的吗? 是否有任何在400MHz 下运行的参考设计? 感谢您提供任何信息!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rylee、

    MCU 中的 PA 是 D 类放大器、可输出方波、无法生成正弦波输出。 该器件也无法进行 AM 或 FM 校准。 与这些方法最接近的受支持调制技术 是 OOK 和 FSK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有类似的射频 MCU 可以用于该应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有任何地方可以看到各种 MCU 具有哪种级别的放大器? 我在数据表的任何地方都没有提到 D 类放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您发送未调制的信号、匹配和滤波后的信号将接近于基于频谱的正弦波。  

    但这里的用例是什么呢? 为什么要发送正弦波?