This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:cc1354 P10 mbedtls 移植指南

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1316419/cc1354p10-cc1354-p10-mbedtls-porting-guide

器件型号:CC1354P10

我们需要将 mbedtls 库集成到我们的1354mcu 平台中。 请您向我们提供任何相关手册或文档吗?
由于 MbedTLS 已集成到 TFM 中、因此如果我们要使用 mbedtls、我们需要启用 TFM。
我们希望将 TrustZone 保持未启用状态、并在常规应用程序中集成 MbedTLS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何关于向 CC1354p10添加 mbed TLS 的文档。 如果不想使用 tfm、可以从其中一个非 tfm 示例开始。 (在这些示例中、所有存储器地址都被视为安全。)

    您希望从 mbed TLS 中使用哪种功能?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前我们正在使用 AES 加密和解密,我们将来会使用 ECDSA,是否有 GitHub 库类似 mbedtls for ti,以便我们可以定义 MBEDTLS_AES_encrypt_ALT 在 mbedtls 上使用硬件 AES ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我们有一个适用于 SimpleLink F2 SDK 的 GitHub 资源库: https://github.com/TexasInstruments/cc13xx_cc26xx_sdk

    您可以在其他报告中找到不同组件的示例项目。

    我们实现了用于 ECDSSA 和各种 AES 算法的驱动程序: https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23/docs/drivers/doxygen/html/index.html

    我认为我们的硬件加速驱动程序无法与 mbed TLS 库集成(因为它们依赖于一些操作系统功能、如计时器)。  

    谢谢、

    M·H