This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:首次串行编程不工作

Guru**** 2481155 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1316626/cc1352p-first-time-serial-programming-is-not-working

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!  

我想使用串行引导加载程序对自定义 CC1352P 板进行编程。 我尝试了手册和应用手册中描述的所有提示,但它是不可逆转的。 假设新器件已准备好使用引导加载程序进行闪存。 我尝试了使用 PUTYY、Hercules 等人的 USB 转串行适配器。 我尝试了 SmartRF Programmer 2和 Uniflash。 我还在启动期间尝试了复位 DIO_15。 无法对器件进行编程。 我尝试了2个不同的模块、结果完全相同。 使用的任何编程人员都无法识别该器件。 从 Uniflash 中、我得到以下长错误消息:[ERROR] Cortex_M3_0:初始化闪存编程时出错:加载 D:\TI\uniflash_8.3.0\...\DebugServer\bin\FlashMSPSLBottloader.dll:找不到指定模块。  使用 Windows 资源管理器进行检查、即可找到上述文件。  我还尝试在 CC1352P LAUNCHXL 上对器件进行编程、断开 JTAG 并仅保持串行连接、而不成功。 我做错了什么?

谢谢。此致、

潘特利斯