This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310的闪存写入值不正确

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1317012/cc1310-the-flash-write-value-of-cc1310-is-incorrect

器件型号:CC1310

专家,在使用 CC1310芯片时,存在以下问题,预期写入0x00D2 但实际写入值变为0x04D2、这只是一个示例、有些值也写入错误、基本上某个1没有设置为0、这种情况下会发生什么情况。 以及如何避免这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕您需要提供更多详细信息、以便了解您正在尝试做什么以及它是如何失败的。

    您正在使用哪个 SDK 版本?

    您运行的是哪种硬件(LP 或定制硬件)

    您在运行 SDK 中的哪个代码示例、

    要重现您看到的问题、我们需要执行哪些步骤?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK_4_20_02_07

    基于定制硬件的硬件

    只需使用 SDK low_level_driver

    这种情况通常发生在电池电源的情况下、电池电压约为2.9V、电流限制为50mA、电源模式为 LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未提供使我们能够尝试复制您看到的信息。

    您有我们不知道的定制硬件、并且正在使用低杠杆驱动器。

    如果您希望我们了解这一点、则需要提供在 LP 上运行的代码、以便我们可以在此处重现问题。

    Siri