This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何使用 Wi-SUN 堆栈将网络容量增加到100个节点

Guru**** 2481145 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1318108/cc1352p7-how-to-increase-the-network-capacity-to-100-nodes-with-wi-sun-stack

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUN

我有一位客户希望使用 CC1352P7测试100节点 Wi-SUN 网络。 SDK Wi-SUN 示例在 router.opts 中默认将最大器件表条目限制为60:

-DMX_DEVICE_TABLE_ENTRIES=60

如果要增加网络容量(如100)、这是唯一需要修改的参数吗? 是否还有其他参数要更改?

对于 Wi-SUN 网络、CC1352P7实际支持多少个节点? 该容量是否有任何测试结果?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,沭阳

    您是否见过以下帖子?

    (+) CC1352P7:Wi-SUN 的最大网络大小-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    这篇文章是有帮助的,非常感谢!

    此外、是否需要修改任何其他参数而不是  MAX_DEVICE_TABLE_ENTRIES?

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    max_device_table_entries 是最近邻居数量的定义(而不是总网络大小的数字)。

    路由表是动态分配的、因此 BR 将不断添加器件、直到它耗尽堆内存。 为了使用所有可用的 RAM 存储器、BR 项目中的堆大小在链接时设置。 因此、如果增大 MAX_DEVICE_TABLE_ENTRIES、则会为此表使用更多的 SRAM、可用于堆的存储空间将减小、并且网络中的最大器件数将更小。

    谢谢、

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    感谢您的详细介绍。 因此在极端情况下、如果所有路由器直接加入 BR、则设备编号将受  MAX_DEVICE_TABLE_ENTRIES 限制、对吗?

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    是 BR  上最近邻居的数量受 BR 上 MAX_DEVICE_TABLE_ENTRIES 编号的限制。

    谢谢、

    M·H