This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:适用于低于1GHz 或2.4GHz 单频带的集成滤波器平衡-非平衡变压器

Guru**** 2810955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC1352P, CC1312R, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1318470/cc1352p-integrated-filter-balun-for-single-band-sub1ghz-or-2-4ghz

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1312RCC1310、CC2642R

您好!

应用手册 SWRA629 提到了两个适用于 CC1352P 的平衡-非平衡变压器、它们同时适用于低于1GHz 和2.4GHz 频段。 如果我们只需要在一个电路板上使用一个频段、即2.4GHz 或低于1GHz、那么建议使用哪种平衡-非平衡变压器来实现低功耗/常规端口? 由于我们需要使用分立式元件保留参考设计的20dBm 部分、因此具有较小尺寸的单频带平衡-非平衡变压器将大幅简化布局。

多个平衡-非平衡变压器、例如  Johanson Technologies 的0896BM15A0001和0850BM14E0016、适用于 CC1312R/CC1310等。 我们可以将其用于 CC1352P 上的低功耗低于1GHZ 端口吗?

    建议为 CC2642R 使用另一个平衡-非平衡变压器:Murata 的 LFB182G45BG5D920和 Johanson 的2450BM14G0011T、我们是否可以将这些平衡-非平衡变压器用于 CC1352P 的低功耗2.4GHz?

请建议:

谢谢。

ZL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhiyong、

    可以。CC131x 器件的 IPC 设计可用于 CC135x 器件的低功耗低于1GHZ 端口。

    2.要了解哪种 IPC 可以与什么设备一起使用,请参阅 swra640的第8部分。  

    此致、

    Hg