This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:在重命名 CCS 工程工程师时、编译时会报告错误、而改回后仍会报告该错误。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1318015/launchxl-cc1310-when-renaming-the-ccs-project-engineer-an-error-is-reported-when-compiling-and-the-error-is-still-reported-after-changing-it-back

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

团队好,

如下所示、可以直接编译复制的例程、而不会出现错误。

重命名后、Lib_Use 将显示附加目录 STWCC13xx_RTOS_RTOS、重新构建后将报告错误、并且工程路径也不正确。

我参考了它

https://e2echina.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/199412/ccs/621800?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=rename%25252525252520project#621800

手动修改三个文件.project .cproject .ccproject 中的项目名称、但我没有找到相应的字段、也不知道如何修改它;

此外,我似乎仍然知道为什么自动重命名不起作用;
我正在使用 CCS 版本:12.6.0.00008和 wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0

此致、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我给客户说过这个链接。

    "您可以右键点击 SDK 中的文件、直接重命名它。 这可能是您提到的自动重命名方法。

    如果您已复制该工程并需要找到其原始位置、请转到您的字段。"

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/771269/ccs-how-to-rename-the-folder-name

    以下是客户反馈和操作步骤:

    我按照您提供的说明操作、但没有解决问题。
    可被编译和传递的原始项目目录如下所示:F:\YSP\OMS_Vacation\196\wmbus-cc13xx-rtos-2.0.0\ide\ccs\CC13xx_rtos_BIOS" Lib_Use
    其中、"F":\YSP\OMS_Vacy\196"是工作区、
    首先、我根据项目情况在工作根目录(红框)进行操作
    1.右键点击 CCS 并将新名称重命名为"STW_CC13XX_..." 旧名称"CC13XX_..."
    2.您可以看到 CCS 中的项目名称已经被成功修改,文件夹在工作区更新目录中列出,但是只有一个".project"文件,没有其他文件。
    3.在 CCS 中重新编译错误
    接着我让大家根据项目没有改变工作区中的目录来移除并重新导入(黄色框)
    4.删除重命名的项目"STW_CC13XX_..." 并从资源管理器中删除它而不选中它。
    5.然后重新导入"STW_CC13XX_..." 不选中 Copy to workspace
    6.成功导入后、发现原始工程目录中还有更多默认文件("CC13XX_...")

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕我不清楚客户想要更改什么名称、以及原因。

    您可以更改项目本身的名称、只需右键单击项目名称即为 CCS、然后选择"Rename"。  

    我做到了这一点、它的构建没有任何问题:

    不确定它们是否可以更改不同构建配置的名称等。 我假设它在 LIB 文件中进行了配置。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siri,ć

    客户在复制项目后对其进行了重命名。 我告诉他右键单击重命名、

    但是他

    1.右键点击 CCS 并将新名称重命名为"STW_CC13XX_..." 旧名称"CC13XX_..."
    2.您可以看到 CCS 中的项目名称已经被成功修改,文件夹在工作区更新目录中列出,但是只有一个".project"文件,没有其他文件。

    3.在 CCS 中重新编译错误

    你有什么建议吗?

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怕我不会怎么解决这个问题,因为我在重命名时没有看到一个错误。

    我看到客户在使用 CCS  12.6.0.00008.

    我使用了 CCS 版本:9.3.0.00012、这是 Stackforce 在生成堆栈时使用的版本。

    Siri