你好。 感谢您阅读我的问题。
我正在使用 cc1350-433实施 EasyLink OAD。
访问上面的链接时、我停止了在使用了"oad_WRITE_bin.py"的部分工作。
我不确定如何运行该命令。 我不熟悉 Python。
我看到了一个名为 dev/ttyS 的命令。 这是否意味着 OTA 实现环境是 Linux?
我的问题可能看起来很愚蠢、但我想知道如何使用该命令。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。 感谢您阅读我的问题。
我正在使用 cc1350-433实施 EasyLink OAD。
访问上面的链接时、我停止了在使用了"oad_WRITE_bin.py"的部分工作。
我不确定如何运行该命令。 我不熟悉 Python。
我看到了一个名为 dev/ttyS 的命令。 这是否意味着 OTA 实现环境是 Linux?
我的问题可能看起来很愚蠢、但我想知道如何使用该命令。
您好、Sangim:
您应该能够在 Windows 上运行此程序。 将/dev/ttyXX 替换为 COM 串行端口。
这应该是 COMXX、其中 XX 与您已将串行终端连接至的串行端口号相同。
为 替换为完整的 SDK 路径。 例如:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07。
其余的应该相同。 此外,在窗口中,路径有\作为分隔符,而不是/。 因此、请将路径中的所有正斜杠更改为后斜杠。
在本例中、COM 端口为192。 该命令将是
python C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07/tools/easylink/oad/oad_write_bin.py COM192 C:/ti/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07/examples/rtos/CC1310_LAUNCHXL/easylink/hexfiles/onChipOad/ccs/rfWsnNodeIntFlashOadClient_CC1310_LAUNCHXL_app_v2.bin
希望这对您有所帮助。
此致、
SID
感谢您的回复 Sid,
我按照您建议的方式在窗口 CMD 中输入了命令、
我的理解是、输入命令后、v2映像会记录在 OAD 服务器的闪存中、并且此映像会通过"Update node FW"菜单传输到 OAD 客户端。 是这样吗?
但是、当我使用该方法时、仅显示消息"Waiting for Node FW update..." 显示在 OAD 服务器主板上、并且无法判断映像是否已正确加载。