This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:选择哪个 SmartRF Studio 预设作为起点?

Guru**** 2813165 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1319245/cc1125-which-smartrf-studio-preset-to-chose-as-a-starting-point

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1020

您好!

我们目前正在其中一款产品中将 CC1020替换为 CC1125、并需要生成最佳设置。

我们的数据包格式有点奇怪、但我们必须坚持使用它。

这就是我们对 CC1020和 CC1125使用同步串行模式并自行进行同步字搜索的原因。

我无法分享有关数据包格式或射频参数的更多详细信息。 是否有办法在安全通道中共享参数?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonas:

    您可以向我发送朋友请求并通过私人消息向我发送参数。 如果您有具体的问题、我可以帮您解决。  

    此致、

    Hg